This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TMDSEMU110-U、用于在 Uniflash 上对 G3507 进行编程

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565527/mspm0g3507-tmdsemu110-u-to-program-g3507-on-uniflash

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:

尊敬的 champs:

我在问这个问题。

如果用户希望使用 TMDSEMU110-U 对 MSPM0 系列(例如 G3507)进行编程、请务必确认、 这些引脚应该使用 TMDSEMU110-U 中的哪些引脚?

1.是否来自以下两个信号的 SWDIO(引脚 1)和 SWCLK(引脚 11)?

2.我们感到困惑,什么是用于 NRST?

是引脚 2 (nTRST) 还是引脚 15 (nRESET)?

3.对于 G3507 的 VSS 和 GND、XDS110 的哪些引脚应该用作 3.3V/GND?

不清楚哪个引脚是来自 XDS110 的 3.3V 电压?

请您确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565527/mspm0g3507-tmdsemu110-u-to-program-g3507-on-uniflash 是否来自以下两个信号的 SWDIO(引脚 1)和 SWCLK(引脚 11)?

    是的

    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565527/mspm0g3507-tmdsemu110-u-to-program-g3507-on-uniflash

    2.我们感到困惑,什么是用于 NRST?

    是引脚 2 (nTRST) 还是引脚 15 (nRESET)?

    [/报价]

    nRESET 引脚 15

    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565527/mspm0g3507-tmdsemu110-u-to-program-g3507-on-uniflash

    3.对于 G3507 的 VSS 和 GND、XDS110 的哪些引脚应该用作 3.3V/GND?

    不清楚哪个引脚是来自 XDS110 的 3.3V 电压?

    [/报价]

    需要 GND。

    如果 M0 需要从 XDS110 供电、则需要连接 3.3V。

    确保客户的 PCB 支持将 3.3V 电压直接输入到 MSPM0 的 Vcc 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    3.对于 G3507 的 VSS 和 GND、XDS110 的哪些引脚应该用作 3.3V/GND?

    不清楚哪个引脚是来自 XDS110 的 3.3V 电压?

    需要 GND。

    如果 M0 需要从 XDS110 供电、则需要连接 3.3V。

    确保客户的 PCB 支持将 3.3V 电压直接输入到 MSPM0 的 Vcc 引脚。

    [W]是的、他们需要通过 XDS110 提供 3.3V 电压。

    在这里、它们应该使用什么引脚/信号来实现 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565527/mspm0g3507-tmdsemu110-u-to-program-g3507-on-uniflash/6027202

    [W]是的、他们需要通过 XDS110 提供 3.3V 电压。

    在这里、它们应该使用什么引脚/信号来实现 3.3V 电压?

    [/报价]

    VTREF 是电源。

    在连接到 M0 Vcc 之前确保为 3.3V。