Other Parts Discussed in Thread: DP83630
主题:DP83630 中讨论的其他器件
工具/软件:
从压缩文件 “SPR398.zip"中“中可以获取 Board-file LAUNCHXL2_570LC43_RM57L.br d. 当我尝试在 Orcad (PCB Design Professional 17.4 (5036)) 中打开此文件时、我收到一条消息:“error(spmhdb-238):设计已损坏。 它可能是使用 ASCII 模式从不同的体系结构复制的;使用二进制模式复制。“
请将 Orcad-Design 的未损坏板级配置文件发送给我。 如果您有基于 Altium 的文件、我更希望收到这些文件。
我现在直接想到的是抽头 MDIO 通道、以便将 MDIO 总线连接到另一个 PHY (100BASE-T1 PHY)。 我 在 Launchpad(元件或焊盘)上找不到一个易于访问的位置、我可以在该位置焊接导线以接入 MDIO 总线。 MDIO 总线的另一端将连接到不同 PCB 组件的 DP83TC812SRHATQ1 (100BASE-T1 PHY)。 在 Launchpad 原理图中、我注意到 J2-Pin3 分配了 MDCLK (MIBSPII3NCS_1/MDCLK/N2HET1_25_、 J6-Pin9 分配了 MDIO (MIBSPI1NCS_2/MDIO/N2HET1_19)。 我能否抽取来自 J2-Pin3 和 J6-Pin9 的信号、以便将它们与 DP83TC812S 的管理数据 I/O 端口(分别为引脚 1 和引脚 36)连接? 这些信号是否与连接到 LaunchPad U4 (DP83630) 引脚 31 和引脚 30 的信号相同? 请告诉我如何在 J2 引脚 3 和 J6 引脚 9 处访问 Launchpad 的 MDIO 总线。
此致、
Jaidev