This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:如何访问 Launchpad 的 MDIO 总线?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560132/launchxl2-570lc43-how-to-get-access-to-mdio-bus-of-launchpad

部件号:LAUNCHXL2-570LC43
主题:DP83630 中讨论的其他器件

工具/软件:

从压缩文件 “SPR398.zip"中“中可以获取 Board-file LAUNCHXL2_570LC43_RM57L.br d.  当我尝试在 Orcad (PCB Design Professional 17.4 (5036)) 中打开此文件时、我收到一条消息:“error(spmhdb-238):设计已损坏。  它可能是使用 ASCII 模式从不同的体系结构复制的;使用二进制模式复制。“

 请将 Orcad-Design 的未损坏板级配置文件发送给我。  如果您有基于 Altium 的文件、我更希望收到这些文件。   

 我现在直接想到的是抽头 MDIO 通道、以便将 MDIO 总线连接到另一个 PHY (100BASE-T1 PHY)。  我 在 Launchpad(元件或焊盘)上找不到一个易于访问的位置、我可以在该位置焊接导线以接入 MDIO 总线。  MDIO 总线的另一端将连接到不同 PCB 组件的 DP83TC812SRHATQ1 (100BASE-T1 PHY)。  在 Launchpad 原理图中、我注意到 J2-Pin3 分配了 MDCLK (MIBSPII3NCS_1/MDCLK/N2HET1_25_、 J6-Pin9 分配了 MDIO (MIBSPI1NCS_2/MDIO/N2HET1_19)。  我能否抽取来自 J2-Pin3 和 J6-Pin9 的信号、以便将它们与 DP83TC812S 的管理数据 I/O 端口(分别为引脚 1 和引脚 36)连接?  这些信号是否与连接到 LaunchPad U4 (DP83630) 引脚 31 和引脚 30 的信号相同? 请告诉我如何在 J2 引脚 3 和 J6 引脚 9 处访问 Launchpad 的 MDIO 总线。

此致、
Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    LaunchPad 的*。brd 采用 Eagle 布局格式。 所以可能不可能打开他们在 Orcad ,你可以尝试从 Eagle 吗?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jagadish、

     我们无法进入 Eagle。  因此、我们似乎无法打开设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     我们没有 Eagle 的访问权限。  因此、我们似乎无法打开设计文件。

    真正的 Jaidev! 但是、格式仅为 Eagle 格式。