This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:引脚 PR0_PRU0_GPIO6/K15 无法配置为数字输出 (GPO)

Guru**** 2928130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566263/am2634-pin-pr0_pru0_gpio6-k15-can-not-be-configured-as-digital-output-gpo

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

(Am263x 控制卡、CCS 20.2.0、SysConfig 1.24.0)。

我尝试将引脚 PR0_PRU0_GPIO6/K15 设置为数字输出并使其切换。

引脚 121 (PR0_PRU0_GPIO10/G18) 配置为该引脚、可切换而不会出现任何问题:

引脚 123 (PR0_PRU0_GPIO6/K15) 配置为不切换

我检查了两个引脚的生成的 pinmux 配置 — 生成的代码每次都将 PIN_MODE (7) 写入 pinmux、这在我看来是正确的。

我在做什么? 是否需要配置其他外设?

谢谢

Flurin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己找到:引脚连接到以太网 Phy、而不是 HSEC 连接器:

    为了能够使用引脚、需要配置 I2C IO 扩展器 U50、以将信号  ICSSM1_MUX_SEL 写入高电平

    有关这方面的软件示例、请参阅  
    MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13/examples/drivers/gps/GPMC_PSRAM_IO/am263x-cc