Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
(Am263x 控制卡、CCS 20.2.0、SysConfig 1.24.0)。
我尝试将引脚 PR0_PRU0_GPIO6/K15 设置为数字输出并使其切换。
引脚 121 (PR0_PRU0_GPIO10/G18) 配置为该引脚、可切换而不会出现任何问题: 
引脚 123 (PR0_PRU0_GPIO6/K15) 配置为不切换 
我检查了两个引脚的生成的 pinmux 配置 — 生成的代码每次都将 PIN_MODE (7) 写入 pinmux、这在我看来是正确的。
我在做什么? 是否需要配置其他外设?
谢谢
Flurin