This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:电机相电流 — 带霍尔传感器的正弦形式

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, BOOSTXL-3PHGANINV, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560844/am263p4-motor-phase-current---sinusoidal-form-with-hall-sensor

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:LP-AM263PBOOSTXL-3PHGANINVLVSERVOMTR

工具/软件:

您好、

我正在使用 LP-AM263P、BOOSTXL-3PhGANINV 和 LVSERVOMTR。

当我使用霍尔传感器运行时、ADC 测量的相电流看起来并不是正弦波;它们呈锯齿/不规则。 当我切换到编码器或 eSMO 时、相电流看起来符合预期。

原始 UMC 代码的电流图:

霍尔角度:

霍尔内插角度:

使用霍尔角度插值时的波形(仍然失真)

在所有三种情况(霍尔,编码器,eSMO)下、控制算法对相位应用基本上相同的电压命令。

  ADC 测量的相电压(霍尔)

导致此行为的原因、我应该将调试重点放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要创建正弦电流、您需要一个线性角度、数字(6 步)霍尔传感器不提供该角度。

    此致、

    Masoud