This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 CLK 缓冲器发出 SN74LV1T34DCKR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566599/am2432-am2432-clk-buffer-issue-sn74lv1t34dckr

器件型号:AM2432


工具/软件:

尊敬的专家         

客户遵循我们的 AM2432 EVM (LP-AM243 评估板| TI.com)、该板用作 SN74LV1T34DCKR 时钟缓冲器来设计其硬件、但发现 3V3 的 CLK 信号在通过此缓冲器后变为 1V8 的 CLK、上升沿将减慢、CLK 波形将变形。 此设计是否存在任何可能的风险?

3V3 CLK 信号: 上升沿和下降沿对称、类似于方波

1V8 CLK 信号: 上升沿和下降沿慢速、上升沿和下降沿更明显、占空比> 50%

 

查看缓冲器的数据表、发现在 1V8 电源下、建议缓冲器最高使用 15MHz; 不适合当前的 25MHz 时钟设计

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanglia、

    感谢您的查询。

    如果客户可以共享原理图部分、此操作效果最好。

    在 LaunchPad 中、连接的电源为 1.8V

    可以预期振幅为 1.8V

    根据以下电气特性、压摆率似乎在规格范围内

     有关 MCU_OSC0 LVCMOS 时钟输入、请参阅以下常见问题解答

    (20)【常见问题解答】AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、 AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — 有关 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源的问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    因此需要选择更快的电平转换器  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    客户发现不符合规格的进一步问题、详细信息如下所示:

    正常温度实时测量发现、在中逐渐增加 上升沿(比建议值高 4ns) 和 A 占空比> 60% (比建议值高 55%)。 低温和低温之间的差异以及单个芯片对该时钟的影响暂时不确定。  

    CH1:缓冲器输入—3V3 CLK 信号

    CH4:缓冲器输出—1V8 CLK 信号

    此缓冲器 (SN74LV1T34DCKR) 的 TI 参考设计由 1.8V 供电、SN74LV1T34DCKR 的推荐频率范围为“直流转 15MHz “  

    客户现有产品参考使用相同的缓冲区、可能存在哪些风险?
    已投入生产的产品能否继续使用此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konglia、  

    输出波形与电容负载相关。

    您能否在连接之前与客户核实时钟布线长度。

    您能否请客户核实他们测量波形的位置。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konglia、  

    您能帮助我了解在客户电路板上是否发现任何功能问题吗?

    此致、

    Sreenivasa.