Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具/软件:
我将使用 XDS110 调试探针对 MCU 进行编程。 当电动车关闭时、代码成功上传、但当我打开它时、这是错误。
错误:(错误–1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真包 20.2.0.3536)
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)
JTAG 通信错误:(错误–615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.2.0.3536)