This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:错误:(错误–1001 @ 0x0)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566386/tmdsemu110-u-error-error--1001-0x0

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

我将使用 XDS110 调试探针对 MCU 进行编程。 当电动车关闭时、代码成功上传、但当我打开它时、这是错误。

错误:(错误–1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真包 20.2.0.3536)  
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)  
JTAG 通信错误:(错误–615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的 SWD 标头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.2.0.3536)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、您连接到哪个 MCU?  这将有助于我们将该主题引导至正确的团队以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 MSPM0G3507 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢我已经将该线程重新分配给 MSPM0 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、
    在我看来、这可能是与进入 MCU 的功率有关的问题。 只是为了确认、一旦系统通电(如果关闭)、是否能够对器件进行编程? 如果是、我建议将 MCU 的原理图发送给您当地的销售代表或 FAE、以便我们进行了解。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下方法因信号质量问题而有助于降低 MSPM0 锁定频率:

    1. 缩短 XDS110 和 MSPM0 之间的调试电缆 (SWDIO 和 SWCLK) 的长度。  在 20cm 以内是可以的、10cm 更好。
    1. 降低调试器 SWD 速度、双击.ccxml 文件、然后在 TI XDS110 USB 调试探针中更改速度

    此外、请尝试监测 SWD 信号波形、我认为当系统工作时、SWD 信号上可能会有很大的噪声。