Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, BQ76952
主题: BQ76952 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
客户请参阅“MSPM0 L2 测量仪表 解决方案指南(修订版 B)“。 他们选择 “GaugeV2_MSPM0G3507_BQ76952"工程“工程并构建固件。 但它们会遇到一些问题。
客户表示、也可以通过 打开文件 26650x4-McuData.csv 中的“示例 batt 测试文件“、然后检查 4_WarnFlags 项来复制它。 (您也可以看到您的示例日志)
问题:
客户 看到出现标志 CircuitTableOverRangeFlg。
客户没有看到内置的任何代码来进行检查、似乎是在 TI 测量仪表库中。
请求:
请团队帮助阐明我们应关注哪种配置、以确保不会发生此警告?
警告是否会影响仪表算法的哪个功能?
客户需要 TI 提供相关文件。

//************************************************************************************************
//
//! \var circuitParamsTable
//表必须从满到空、否则会影响 v-guage
//根据较高分辨率的 SoC 和 OCV 输入计算出 Capfactor、即
//使用分辨率不同的 SoC 和 OCV 输入会略有不同。
//
//************************************************************************************************
tBattCircuitParams circuitParamsTable[circu_table_length]={
{_IQ15 (3526.3)、_IQ15 (1)、_IQ15 (0.6033)、_IQ15 (0.1649)、_IQ20 (0.000167)}、
{_IQ15 (3330.3)、_IQ15 (0.9672)、_IQ15 (0.6033)、_IQ15 (0.1649)、_IQ20 (0.000167)}、
{_IQ15 (3329.9)、_IQ15 (0.9343)、_IQ15 (295.6051)、_IQ15 (0.1699)、_IQ20 (0.082250)}、
{_IQ15 (3329.8)、_IQ15 (0.9015)、_IQ15 (1182.4151)、_IQ15 (0.1743)、_IQ20 (0.328000)}、
{_IQ15 (3329.7)、_IQ15 (0.8686)、_IQ15 (1181.4356)、_IQ15 (0.179)、_IQ20 (0.329000)}、
{_IQ15 (3329.5)、_IQ15 (0.8358)、_IQ15 (591.2069)、_IQ15 (0.1843)、_IQ20 (0.164000)}、
{_IQ15 (3329.3)、_IQ15 (0.803)、_IQ15 (590.7176)、_IQ15 (0.1909)、_IQ20 (0.164000)}、
{_IQ15 (3329.0)、_IQ15 (0.7702)、_IQ15 (393.8124)、_IQ15 (0.1988)、_IQ20 (0.109333)}、
{_IQ15 (3328.6)、_IQ15 (0.7373)、_IQ15 (295.6018)、_IQ15 (0.2083)、_IQ20 (0.082250)}、
{_IQ15 (3327.9)、_IQ15 (0.7045)、_IQ15 (168.7779)、_IQ15 (0.2191)、_IQ20 (0.046857)}、
{_IQ15 (3326.4)、_IQ15 (0.6717)、_IQ15 (78.763)、_IQ15 (0.2299)、_IQ20 (0.021867)}、
{_IQ15 (3320.5)、_IQ15 (0.6389)、_IQ15 (20.0246)、_IQ15 (0.2304)、_IQ20 (0.005559)}、
{_IQ15 (3304.5)、_IQ15 (0.6061)、_IQ15 (7.384)、_IQ15 (0.2046)、_IQ20 (0.002050)}、
{_IQ15 (3293.9)、_IQ15 (0.5732)、_IQ15 (11.155)、_IQ15 (0.1896)、_IQ20 (0.003104)}、
{_IQ15 (3290.8)、_IQ15 (0.5404)、_IQ15 (38.1114)、_IQ15 (0.1885)、_IQ20 (0.010581)}、
{_IQ15 (3289.4)、_IQ15 (0.5076)、_IQ15 (84.3902)、_IQ15 (0.1896)、_IQ20 (0.023429)}、
{_IQ15 (3288.7)、_IQ15 (0.4748)、_IQ15 (168.781)、_IQ15 (0.1922)、_IQ20 (0.046857)}、
{_IQ15 (3288.2)、_IQ15 (0.4419)、_IQ15 (236.4859)、_IQ15 (0.1965)、_IQ20 (0.065800)}、
{_IQ15 (3287.6)、_IQ15 (0.4091)、_IQ15 (197.0754)、_IQ15 (0.2019)、_IQ20 (0.054667)}、
{_IQ15 (3286.7)、_IQ15 (0.3762)、_IQ15 (131.3859)、_IQ15 (0.2088)、_IQ20 (0.036556)}、
{_IQ15 (3284.6)、_IQ15 (0.3434)、_IQ15 (56.2599)、_IQ15 (0.2148)、_IQ20 (0.015619)}、
{_IQ15 (3279.2)、_IQ15 (0.3105)、_IQ15 (21.8973)、_IQ15 (0.2159)、_IQ20 (0.006093)}、
{_IQ15 (3269.9)、_IQ15 (0.2777)、_IQ15 (12.7145)、_IQ15 (0.2114)、_IQ20 (0.003527)}、
{_IQ15 (3259.7)、_IQ15 (0.2449)、_IQ15 (11.5831)、_IQ15 (0.2088)、_IQ20 (0.003216)}、
{_IQ15 (3249.8)、_IQ15 (0.2121)、_IQ15 (11.9335)、_IQ15 (0.2141)、_IQ20 (0.003313)}、
{_IQ15 (3235.1)、_IQ15 (0.1792)、_IQ15 (8.0372)、_IQ15 (0.2162)、_IQ20 (0.002238)}、
{_IQ15 (3218.5)、_IQ15 (0.1464)、_IQ15 (7.1171)、_IQ15 (0.2231)、_IQ20 (0.001976)}、
{_IQ15 (3203.7)、_IQ15 (0.136)、_IQ15 (7.9824)、_IQ15 (0.2204)、_IQ20 (0.002216)}、
{_IQ15 (3198.7)、_IQ15 (0.0808)、_IQ15 (23.6277)、_IQ15 (0.2507)、_IQ20 (0.006560)}、
{_IQ15 (3118.7)、_IQ15 (0.048)、_IQ15 (1.478)、_IQ15 (0.2665)、_IQ20 (0.000410)}、
{_IQ15 (2867.0)、_IQ15 (0.0151)、_IQ15 (0.4697)、_IQ15 (0.3316)、_IQ20 (0.000131)}、
{_IQ15 (2588.9)、_IQ15 (0.0038)、_IQ15 (0.1464)、_IQ15 (1.5692)、_IQ20 (0.000041)}、
{_IQ15 (2484.8)、_IQ15 (0.002)、_IQ15 (0.0631)、_IQ15 (3.1005)、_IQ20 (0.000017)}、
{_IQ15 (2404.2)、_IQ15 (0.0008)、_IQ15 (0.0517)、_IQ15 (6.6487)、_IQ20 (0.000015)}、
{_IQ15 (2333.8)、_IQ15 (0.0)、_IQ15 (0.0418)、_IQ15 (11.4237)、_IQ20 (0.000011)}、
};