工具/软件:
大家好!
我对数据表有一些疑问。
当 GPIO 端口设置为开漏端口时、如果对端口施加中间电位、是否存在任何问题? (流经电流等)
上拉/下拉电阻器的标准值在数据表 P 41 中进行了说明。 是否对最小值/最大值进行了调节?
电容器电容的建议值在数据表 P 82 等中进行了说明 该值是否为有效值?
4.是否对电源端子的电压上升时间进行了调节?
5.有 3 种类型的组件尺寸数据:A、B 和 C。它们之间有什么区别?
6.关于问题 5,是否有一个建议的值打开金属面罩?
关于 BOR 电压、0+为 1.56~1.62V、但微型计算机的建议工作电压为 1.62V~3.6V
例如、如果 BOR 被释放并且微型计算机在电源电压为 1.56V 时开始运行、它将在建议的电压范围之外运行。 有什么问题吗?
*为了将微型计算机电压设置为 2.3 V ,如果 BOR 设置为 1 +(2.15~2.32 V ),可能会由于瞬时停止或噪声而发生复位。
此致、
ITO