This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:我对数据表有一些问题。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567782/mspm0g1507-i-have-some-questions-about-the-datasheet

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

大家好!

我对数据表有一些疑问。

当 GPIO 端口设置为开漏端口时、如果对端口施加中间电位、是否存在任何问题? (流经电流等)
上拉/下拉电阻器的标准值在数据表 P 41 中进行了说明。 是否对最小值/最大值进行了调节?
电容器电容的建议值在数据表 P 82 等中进行了说明 该值是否为有效值?
4.是否对电源端子的电压上升时间进行了调节?
5.有 3 种类型的组件尺寸数据:A、B 和 C。它们之间有什么区别?
6.关于问题 5,是否有一个建议的值打开金属面罩?
关于 BOR 电压、0+为 1.56~1.62V、但微型计算机的建议工作电压为 1.62V~3.6V
例如、如果 BOR 被释放并且微型计算机在电源电压为 1.56V 时开始运行、它将在建议的电压范围之外运行。 有什么问题吗?
*为了将微型计算机电压设置为 2.3 V ,如果 BOR 设置为 1 +(2.15~2.32 V ),可能会由于瞬时停止或噪声而发生复位。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.将 GPIO 端口设置为开漏端口时、如果对端口应用中间电位、是否存在任何问题? (流经电流等)

    ODIO 具有两种状态:输出低电平和高阻态、输入 1.65V 至高阻态可以。

    当输出低电平、低侧 FET 接地短路时、最好在 1.65V 和 ODIO 之间添加一个限流电阻器。

    2.数据表 P 41 中介绍了上拉/下拉电阻器的标准值。 是否对最小值/最大值进行了规定?

    它在这里: 7.10.1 电气特性

    它是 40k Ω、而不是最大值/最小值。

    3.数据表 P. 82 等中介绍了电容器电容的建议值 此值是否为有效值?

    此数据表中没有有效参数: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g1507.pdf

    请检查包括 P. xx 在内的所有内容。

    4.是否对电源端子的电压上升时间进行了调节?

    请参阅 7.6.1.1 POR 和 BOR

    5.组件占用空间数据有 3 种类型:A、B 和 C。它们之间有什么区别?

    哪三项?

    6.关于问题 5、是否有打开金属面罩的建议值?

    这取决于制造商。

    7.关于 BOR 电压、0+为 1.56~1.62V、但微型计算机的建议工作电压为 1.62~3.6V。

    BOR 状态不支持用户操作。

    例如、如果 BOR 被释放并且微型计算机在电源电压为 1.56V 时开始工作、它将在建议的电压范围之外工作。 是否有任何问题?

    否、在 BOR 之后、CPU 开始运行。

    *为了将微型计算机电压设置为 2.3V 这一次、如果 BOR 设置为 1+(2.15~2.32V)、可能会由于瞬时停止或噪声而发生复位。

       有关 BORx 的详细逻辑、请参阅 TRM 2.2.3.2 欠压复位 (BOR) www.ti.com/.../SLAU846。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic。

    感谢您的答复。

    [引述 userid=“571933" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567782/mspm0g1507-i-have-some-questions-about-the-datasheet/6036764

    ODIO 具有两种状态:输出低电平和高阻态、输入 1.65V 至高阻态可以。

    当输出低电平、低侧 FET 接地短路时、最好在 1.65V 和 ODIO 之间添加一个限流电阻器。

    [/报价]

    如果将正常 GPIO 设置为开漏而不是 5V 容限引脚 (ODIO)、会发生什么情况?

    哪三个?

    TI 的 Ultra Librarian

    如果有推荐的金属面罩设计、请告知我。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将正常 GPIO 设置为开漏而不是 5V 容限引脚 (ODIO)、会发生什么情况?

    SDIO 与 ODIO 相同、但仅支持最大 3.3V (Vdd)

    如果有推荐的金属面罩设计、请告知我。

    我不认为这是 TI.com 的官方网站。

    您可以参阅该器件的数据表、并且有占用空间规格、然后  根据器件的数据表从 Ultra Librarian for TI 中选择一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic。

    感谢您的答复。

    我不认为这是 ti.com.
    的官方网站

    我知道这不是一个官方网站,因为它不是 TI.com。
    如果可能的话、您能告诉我您对 A、B 和 C 之间的区别的看法吗?
    我不会把它当作正式的答复、而是作为参考。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以看到、A 的焊盘大于 C 的焊盘。

    如果使用 C 封装、则需要更高的 PCB 工厂焊接要求、并且测试 PCB 并不容易。

    如果您的 PCB 尺寸不受面积限制、您可以选择 A 型、因为它稍大一些。

    我认为 A 型、B 型和 C 型在硬件设计上不会有任何不同。