This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:DAP 确认错误

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567118/tms570ls0432-dap-acknowledgement-error

器件型号:TMS570LS0432
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我正在尝试在定制 ECU 中刷写代码、我想从 vscode 调试代码、所以我安装了 openocd 并尝试了它、我收到 DAP 确认错误。

下面是日志  

2025年02月07日 开源片上调试器 0.12.0+dev-01850-geb6f2745b-dirty (XPACK-10:08)
在 GNU GPL v2 下获得许可
有关错误报告、请阅读
openocd.org/.../bugs.html
已弃用! 使用“适配器驱动程序“而非“接口“
信息:XDS110:已连接
INFO:XDS110:VID/pid = 0451/bef3
信息:XDS110:固件版本= 3.0.0.38
信息:XDS110:硬件版本= 0x0021
信息:XDS110:通过 JTAG 连接到目标
信息:XDS110:TCK 设置为 2500 kHz
INFO:时钟速度 2500 kHz
信息:JTAG tap:tms570ls0432.cpu tap/device found:0x1b97102f(制造商:0x017 (Texas Instruments)、部件:0xb971、版本:0x1)
错误:DAP 响应中的 ACK (0) 无效


信息:XDS110:已断开连接

我尝试了从 uniflash 软件刷写文件,它是工作的,但当我尝试使用 openocd 从 vscode 执行它时,它正在抛出无效 ACK 错误。

请对此提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我没有在 VSCODE 中使用 xds110 调试器的经验。 较慢的 TCK 是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨王,是的,我尝试了,慢 Tclk 但没有帮助,我尝试了 1500 kHz , 1000 kHz ,500 kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    很抱歉、我们没有有关 xds110 调试器配置的 launch.json 示例。 您可以使用 TI CCS IDE 而不是 vscode 来执行和调试代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王:

    是的,我已经尝试了,它只在反汇编窗口中打开,尽管我 已经给出了项目路径,我的项目有几个文件夹 在 it.it 是基于 osek 操作系统  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢