This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:标准和扩展 IDS 的 CAN 滤波器

Guru**** 2922640 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568197/mspm0g3507-can-filters-for-both-standard-and-extended-ids

器件型号:MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我一直尝试对标准 ID 和扩展 ID 使用两种类型的过滤器。 但在这种情况下、只有一个标准或扩展的过滤器可以正常工作。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    您能否提供有关什么是配置以及如何设置筛选器的更多详细信息? 有关一些基本参考、您可以参考 MSPM0 SDK MCAN 接收示例。

    在 SysConfig 中配置 CAN SRAM 时、需要确保差分元素的 SRAM 地址不 重叠、如下所示。