Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSPM0G1507Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具/软件:
大家好:
我目前正在使用 lp-msmp0g3507. 并使用 ADC12_SEQUENCE_CONVERSION 实例。 在尝试将 ADC1 的通道数增加到 8 个通道时、我遇到问题。 具体来说、第八个通道 (PA21) 不会返回任何读数。
当我将 ADC0 的通道数量增加到 6 个通道时、不会出现这个问题、在这种情况下、所有通道都按预期工作。
是否有人遇到过类似的问题或对 PA21 为何不读取数据有见解? 如有任何建议或建议、将非常感谢。




提前感谢!
Pakho