This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:ADC12_SEQUENCE_CONVERSION

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568114/mspm0g1507-adc12_sequence_conversion

部件号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

大家好:

我目前正在使用  lp-msmp0g3507.  并使用  ADC12_SEQUENCE_CONVERSION  实例。 在尝试将 ADC1 的通道数增加到 8 个通道时、我遇到问题。 具体来说、第八个通道 (PA21) 不会返回任何读数。

当我将 ADC0 的通道数量增加到 6 个通道时、不会出现这个问题、在这种情况下、所有通道都按预期工作。

是否有人遇到过类似的问题或对 PA21 为何不读取数据有见解? 如有任何建议或建议、将非常感谢。

提前感谢!

Pakho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果您使用 MSPM0G3507 LaunchPad、PA21 默认连接到 LaunchPad 中的 GND(用作 VREF 模块的 VREF-)、  有关原理图的详细信息、请查看 MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件用户指南 (LP-MSPM0G3507)(修订版 D)。 如果您确实需要 PA21 进行输入采样、则需要移除下面的 R3 0Ω 电阻器。