工具/软件:
您好、
我们正在使用 Qt 的 PySide6 库在 Python 上开发桌面应用程序、我们的目标之一是通过该应用程序为 AM263P4 构建 Code Compose Studio 项目。 我想我们可以通过运行 CCS 在构建期间执行的命令行提示来实现这一点。 我的问题是、将这些编译工具作为依赖项处理的最佳方法是什么? 是否有办法将编译工具与 CCS 分开安装、或者用户是否应安装 CCS?
另一部分是、当我尝试仅使用 CCS 20.3.0 构建示例工程 (`hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang`) 时、我收到了几个与 Python 相关的错误(因为用于 AM263PX 的 MCU+ SDK 包含一些 python 脚本)以及另一个需要在我的系统上安装 OpenSSL 的错误。 我设法通过他们的方式。 但这让我想知道我是否要从我的 Python 应用程序构建工程 、那么这些要求应该由我们(所说的 Python 应用程序的开发人员)来处理、或者是否有办法从 CCS 配置和安装这些 Python 要求和 OpenSSL?
请您就如何处理此问题提出意见。
谢谢、此致、
Furkan