This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用 Python 应用程序中的命令行提示构建工程

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571213/am263p4-building-a-project-using-command-line-prompts-from-a-python-application

器件型号:AM263P4


工具/软件:

您好、


我们正在使用 Qt 的 PySide6 库在 Python 上开发桌面应用程序、我们的目标之一是通过该应用程序为 AM263P4 构建 Code Compose Studio 项目。  我想我们可以通过运行 CCS 在构建期间执行的命令行提示来实现这一点。 我的问题是、将这些编译工具作为依赖项处理的最佳方法是什么? 是否有办法将编译工具与 CCS 分开安装、或者用户是否应安装 CCS?

另一部分是、当我尝试仅使用 CCS 20.3.0 构建示例工程 (`hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang`) 时、我收到了几个与 Python 相关的错误(因为用于 AM263PX 的 MCU+ SDK 包含一些 python 脚本)以及另一个需要在我的系统上安装 OpenSSL 的错误。 我设法通过他们的方式。 但这让我想知道我是否要从我的 Python 应用程序构建工程 、那么这些要求应该由我们(所说的 Python 应用程序的开发人员)来处理、或者是否有办法从 CCS 配置和安装这些 Python 要求和 OpenSSL?

请您就如何处理此问题提出意见。

谢谢、此致、
Furkan