Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP
工具/软件:
您好:
我想了解 TMS570LC4357-SEP 在几种不同场景下会发生什么数字输出。
场景 1:
- VCCIO 降至 3V 以下(这是表 6.4 中的最小 VCCIO 电压)
- VCC 保持在有效工作范围内
我知道数据表的第 7.2.2 节规定、当电压监控器检测到 VCCIO 电源轨上的低电压时、上电复位信号将置为有效。 数据表还指出、当上电复位信号置为有效时、默认拉电阻被置为有效。 但是、当 VCCIO 超出其工作范围时、我怀疑默认拉电阻不再起作用。 那么、可以安全地假设它干净地转换到高阻态(无干扰)?
场景 2:
- VCCIO 降至 3V 以下
- VCC 降至 1.14V 以下(这是表 6.4 中的最小 VCC 电压)
我的理解是、在第 7.2.2 节中、当 VCC 欠压时、所有输出都变为高阻抗。 但是、我不确定这是否假设 VCCIO 处于有效的运行范围内。 您能澄清一下吗?