This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:IND-COMMS-SDK:Ethernet/IP(从属)和 IO-Link(主)支持费

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572535/am2434-ind-comms-sdk-support-fee-for-ethernet-ip-slave-and-io-link-master

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好的团队、

 

我们的客户希望确保 EtherNet/IP(从站)和 IO-Link 主站的初始费用。 这是他们的询问。

 

  • 我们的 SDK 支持的 EtherNet/IP(从站)、IO-Link(主站)是否有任何限制?
  • 如果客户在其设备中实现了基于 SDK 的协议栈、是否需要支付任何初始费用和版税?
  • 客户是否需要考虑特定情况或任何事情来实施其终端设备?

 

此致、

Michiaki Tani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 SDK 支持的 EtherNet/IP(从站)、IO-Link(主站)是否有任何限制?

    AM243x 工业通信 SDK:发布说明 11.00.00 (请参阅已知问题)

    EtherNet/IPTm 适配器:发行说明 (请参阅已知问题)

    IO-Link 主站:发行说明 (看起来没有已知问题)

    如果客户在其设备中实施基于 SDK 的协议栈、那么客户是否需要支付任何初始费用和版税?

    客户可以像使用 F 器件一样使用 SDK 版本。

    [引述 userid=“420027" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572535/am2434-ind-comms-sdk-support-fee-for-ethernet-ip-slave-and-io-link-master
    • 客户是否需要考虑特定情况或任何事情来实施其终端设备?

     

    [/报价]

    需要有关此方面的更多详细信息? 如果用例是 EtherNet/IO IO-Link 网关、则需要自行实现、或选择高级支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、

    让我们确保初始费用和版税费用。

    F 版本包含 IO-Link 和 Ethernet/IP 的初始费用和版税

     

    此致、

    Michiaki Tani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F 版本包含 IO-Link 和 Ethernet/IP 的初始费用和版税?

    是、如果客户对标准 SDK 支持模型没有问题