请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434工具/软件:
您好的团队、
我们的客户希望确保 EtherNet/IP(从站)和 IO-Link 主站的初始费用。 这是他们的询问。
- 我们的 SDK 支持的 EtherNet/IP(从站)、IO-Link(主站)是否有任何限制?
- 如果客户在其设备中实现了基于 SDK 的协议栈、是否需要支付任何初始费用和版税?
- 客户是否需要考虑特定情况或任何事情来实施其终端设备?
此致、
Michiaki Tani