This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCM-AM263PX:MCU-PLUS-SDK 自检错误强制模式

Guru**** 2910960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567753/mcu-plus-sdk-am263px-ccm-self-test-error-forcing-mode

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好:

我正在使用 AM263P-CC 电路板、对 CCM 自检错误强制模式有疑问。

AM263P TRM 和寄存器附录指出 CCM 自检错误强制的关键值应为 15 (1111)。 不过、在 SDK 10.02.00.15 中、我观察到出于此相同目的写入了密钥值 9 (1001)。

在强制启用自检错误的情况下运行代码时、我没有看到 CCM 状态寄存器 (CMSR1) 或 ESM 错误状态寄存器 (ESM_ERR_STS) 有任何变化。 这些位未根据强制错误按预期变化。  

您能否说明一下、要启用 CCM 自检错误强制、哪个关键值是正确的? 此外、您能否提供一些指导、说明当自检错误强制激活时、为什么状态寄存器未按预期更新?

Vandana Chintala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    您能否回答此问题以了解如何在中执行测试  自检错误强制  MODE 取决于以下模式? 我们已经尝试在 CCMR_CCMKEYRx 寄存器和 ESM 状态中写入 0x15。  不过、 CCMR_CCMSRx 寄存器读回、因为0x00该行为是否正确? 但在 SDK 代码中、密钥是用 0x9 写入的  自检错误强制   然后在循环中等待读取   CCMR_CCMSRx 寄存器的状态。 SDK 中的这个实现似乎与下面参考部分中提供的说明不一致。 请您确认一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们还希望更好地了解在过程中到底发生了什么 错误强制 自检错误强制 测试。 请分享您对这些测试的见解。