Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM263P4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SysConfig主题: AM263P4 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
最新版本的 SysConfig (1.25) 与 AM263p4 的最新 MCU SDK (v11_00_00_19) 产品对 ti_drivers_config 文件进行了奇数更改。 我们注意到、我们用于与外部闪存通信的 OSPI 在这次版本更新后未能初始化。 罪魁祸首是由 SysConfig 编写的生成的 ti_drivers_config.c 文件中的 Ospi 属性、它已更改了 BaudRateDiv、即使在 SysConfig GUI 中该属性没有更改。
启动配置:

更新的版本:

完成后、无需做任何其他操作。

可以看到、.baudRateDiv 参数从 4 更改为 8。 这中断了 OSPI 初始化。 为什么会发生这种情况、并会在下一个 SysConfig 中将其修复?