This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig v1.25 会意外更改 OSPI BaudRateDiv 参数

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573886/sysconfig-sysconfig-v1-25-changes-ospi-baudratediv-parameter-unexpectedly

器件型号:SysConfig
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

最新版本的 SysConfig (1.25) 与 AM263p4 的最新 MCU SDK (v11_00_00_19) 产品对 ti_drivers_config 文件进行了奇数更改。  我们注意到、我们用于与外部闪存通信的 OSPI 在这次版本更新后未能初始化。  罪魁祸首是由 SysConfig 编写的生成的 ti_drivers_config.c 文件中的 Ospi 属性、它已更改了 BaudRateDiv、即使在 SysConfig GUI 中该属性没有更改。   

启动配置:

更新的版本:  

完成后、无需做任何其他操作。   

可以看到、.baudRateDiv 参数从 4 更改为 8。  这中断了 OSPI 初始化。  为什么会发生这种情况、并会在下一个 SysConfig 中将其修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    之所以进行此更改、是因为 IP 团队建议在 1s 模式下写入的时钟分频值应为 8。

    该分频率仅在初始化期间适用、在初始化之后、ospi 被禁止以最大频率运行、因此分频率不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在结束时看到了什么错误?