This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4 和 IEEE 1588v2 (PTP) 支持说明

Guru**** 2918210 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573850/am263p4-am263p4-and-ieee-1588v2-ptp-support-clarification

器件型号:AM263P4


工具/软件:

您好:

我目前正在研究 AM263P4 在确定性实时控制应用中使用有前景的器件。
但是、我注意到文档中只提到了这一点 gPTP (IEEE 802.1AS) 支持和不支持 PTP (IEEE 1588v2)

我有两个问题:

  1. 是否可以配置 AM263P4 以太网外设以支持该器件 PTP (IEEE 1588v2) 除了 gPTP?

  2. 如果没有、是否有另一个与 AM263P4 类似的 TI 器件(针对实时电机控制进行了优化) 本机支持 IEEE 1588v2

谢谢您、
Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEEE 802.1AS-2011 假设器件之间的所有通信都是在 OSI 2 层上完成的、而 IEEE 1588-2008 可以支持各种第 2 层和第 3-4 层通信方法

    另请参阅 CPSW 的 TRM 部分、其中提到也支持 PTP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有、是否有另一款与 AM263P4 类似的 TI 器件(针对实时电机控制进行了优化) 本机支持 IEEE 1588v2 ?

    所有 AM26x 系列器件都支持这两种协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、
    感谢您的回复和分享参考资料。

    在发布我的问题后、我立即观看了 Texas Instruments 的以下视频系列 (Linux Processor SDK 中的 PTPv2)。 这有助于我理解、可在某些 Sitara 板上使用 CPSW(具有 CPTS 提供的硬件时间戳)或 PRU-ICSS 来实现 PTPv2 协议。



    因此、我开始在 AM263Px TRM 中查找此信息、并找到了第 13 章(您分享的屏幕截图中显示的内容)和第 12 章(时间同步)、我在下面介绍了这些信息:


    为了找到一个示例、我下载了 MCU+SDK(版本 10_02_00_15)和工业通信 SDK(版本 10_02_00_22)。 我 Link在 PRU-ICSS 上找到 PTP 实现指南:T Ü V ICSS Timesync API 指南。

    但是、我找不到任何有关在 R5F 内核上使用 CPSW 进行 PTPv2 实现的文档或示例。 此外、在 网络文档中、对 PTPv2 的唯一引用也指向 PRU-ICSS。

    即使在 以太网和网络示例中、我也找不到任何通过 CPSW 演示 PTPv2 的示例、这让我想知道在 R5F 端实现 PTP 协议的可行性。

    话虽如此、我有两个问题:

    1. 您知道是否有任何通过 R5F CPSW 模块实现的 PTPv2 示例? 如果是、我应该从哪里开始?

    2. 基于 PRU-ICSS 的实现是否足以让 AM263P4 板在 PTP 网络中充当从器件?

    非常感谢您的帮助和专业知识!
    Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、
    关于我的最后一个问题、您是否有任何新的更新?

    非常感谢您的支持、
    Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pasquale Buonocore 

    由于我休假了几个星期、所以对答复的延误表示歉意。

    您知道是否有任何通过 R5F CPSW 模块实现的 PTPv2 示例? 如果是、我应该从哪里开始?

    而从开关端来看、实现 PTP 的功能已经存在、软件 API 也可用。 请参阅以下内容。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_ENET_LAYER2_MULTI_CHANNEL.html

    基于 PRU-ICSS 的实现是否足以让 AM263P4 电路板在 PTP 网络中充当从器件?

    是的、但 PRU ICSS 仅支持 100Mbps MII 接口。