Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507你好。
我目前正在使用 MSP Zero Code Studio 环境、希望将 LP-MSPM0G3507 板上的晶体振荡器从 40MHz 更改为 16MHz、并检查其运行情况。
a) 在已更改的环境中、是否可以在不更改 UART 等通信速度的情况下更改设置?
B) 如果是、您能否告诉我更改和配置设置的具体步骤?