This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何在 MSP Zero Code Studio 开发环境中设置晶体振荡器。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579866/mspm0g3507-how-to-set-up-a-crystal-oscillator-in-the-msp-zero-code-studio-development-environment

器件型号:MSPM0G3507


你好。
 我目前正在使用 MSP Zero Code Studio 环境、希望将 LP-MSPM0G3507 板上的晶体振荡器从 40MHz 更改为 16MHz、并检查其运行情况。  

a) 在已更改的环境中、是否可以在不更改 UART 等通信速度的情况下更改设置?

B) 如果是、您能否告诉我更改和配置设置的具体步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在使用 Zero Code Studio 时、目前无法将时钟配置为使用外部振荡器。 但是、如果您要将此工程移至 CCS、您只需将时钟树中的“HFXT"块“块编辑为新频率、而 UART 外设上的波特率将自动重新计算分频值、以达到您预期的波特率。

    这是一个 SYSCFG UART 外设的图像、其中突出显示了重要更改。

    以下是 CCS 中的时钟树图像、外部 HFCLK 所需的更改用下划线标出:

    目前、我建议转换到 CCS 以更好地控制时钟、因为零代码目前不支持时钟/频率控制的变更。

    此致、

    Tyler