This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:内部 VREF 去耦

Guru**** 2912090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578229/mspm0g3507-q1-decoupling-of-internal-vref

器件型号:MSPM0G3507-Q1


您好:

我们正在尝试尽量减少使用内部基准对 ADC 进行采样时产生的噪声量。 根据数据表中的注释、我们似乎可以通过使用外部去耦电容来过滤内部基准电压来改善噪声、如下所示

image.png
我的问题是需要执行哪些寄存器配置(如果有)才能选择:
1) 内部参考;和,

2) 确保正确使用这个外部电容器。

谢谢、

标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:我们是否需要将 VREF-连接到 GND、或者是否足以将 VREF+连接到一个 1uF 电容器、使电容器的另一侧接地(而不是 VREF-引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想知道 TI 是否有人可以回复? 谢谢、

    标记