This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:安全 1 和安全 2 引脚使用

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577480/tps653860-q1-safe-1-and-safe-2-pin-usage

器件型号:TPS653860-Q1


您好的团队、
  WAKE 1 和 WAKE 2 引脚是否应该始终为高电平?什么是 WAKE 2 引脚保持开路、因为通过 CAN 点火不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查询与 PMIC 的唤醒引脚相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    由于这是一款 NDA 器件、因此我无法在公共论坛上详细了解该器件的工作原理。 请参阅数据表的第 8.4 节。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     是否有任何单独的论坛或页面可讨论此问题、或者我们必须通过邮件沟通进行讨论。 因为我们已经  与 TI 处理了 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayakeerthana:

    通常、您会联系当地代表、他们会处理我们之间的沟通。 即使您直接与我联系、我也必须签入其他文件来查看 NDA 文件。

    此致、

    Michael Hernandez