请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS653860-Q1您好的团队、
WAKE 1 和 WAKE 2 引脚是否应该始终为高电平?什么是 WAKE 2 引脚保持开路、因为通过 CAN 点火不可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
WAKE 1 和 WAKE 2 引脚是否应该始终为高电平?什么是 WAKE 2 引脚保持开路、因为通过 CAN 点火不可用?