This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:支持 Keil 上的 MSPM0 无传感器 FOC PMSM 电机控制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578502/mspm0g3507-supporting-mspm0-sensorless-foc-pmsm-motor-control-on-keil

器件型号:MSPM0G3507
“主题“中讨论的其他器件: MSPM0G3506SEGGER

您好 TI、

我们目前正在使用 CCS 在 LP_MSPM0G3507 上编译和刷写无传感器 FOC PMSM 电机控制示例、并将转到 MSPM0G3506、并开始使用 Keil。

问题包括:

-何时可以获得为 MSPM0G3506 版本支持的示例?

-是否计划将示例迁移到 Keil?  

XDS110 是否必须运行 FOC 示例?或者我们如何将 J-Link JTAG 与库示例一起用于刷写/调试?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shehab、

    -何时可以提供适用于 MSPM0G3506 版本的示例?

    您可以直接使用 M0G3507 示例、并修改 cmd 文件来定义适当的闪存范围:

    这两者之间没有其他区别。

    -是否计划将示例迁移到 Keil?  [/报价]

    不、据我所知、我们仅支持 CCS 版本。

    - XDS110 是运行 FOC 示例所必需的、还是我们如何使用 J-Link JTAG 与库示例一起进行刷写/调试?

    XDS110 不是必需的调试器。 在 CCS 中、我们支持 J-Link 进行调试(这要求用户在安装 CCS 时选择 SEGGEER JLINK 支持)。

    然后、用户可以在 ccxml 文件中选择它:

    B.R.

    Sal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    要在 LP_MSPM0G3507 中将 Segger J-Link 与 CCS 配合使用、我是否还需要将其仅连接到 J103、或者需要  断开连接 J101 调试探针跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shehab、

    J101 应首先断开。

    然后、您可以使用 J103、或使用连接到 J-Link 的 J101 的低侧。

    B.R.

    Sal