Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507主题:MSPM0G5117 中讨论的其他器件
您好!
我是 Ken、我们目前在产品中使用 MSPM0G5117 MCU、我们有 MSPM3507 EVM。
由于连接接口的引脚数量有限、MCU 将通过 DS2488 通过单线 UART 与器件通信。
DS2488 是一款简单桥接器件、电桥每侧各有一个专用触点、可实现高达 512kbps 的直通通信、用于电池充电的电力输送、小消息交换以及两个基于微控制器的子系统之间的状态报告。
是否可以将 UART1_RX 和 UART1_TX 配置为单线 RX/TX 功能?
我找不到这方面的任何信息。
是否有示例代码可供参考?
下面所示的硬件电路设计是否需要对 MSPM0G5117 侧进行任何调整?