This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:用于单线 UART 的 MSPM0G5307 配置、单个引脚上连接 UART1_RX/UART1_TX

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578400/mspm0g3507-mspm0g5307-configuration-for-1-wire-uart-with-uart1_rx-uart1_tx-on-single-pin

器件型号:MSPM0G3507
主题:MSPM0G5117 中讨论的其他器件

您好!

我是 Ken、我们目前在产品中使用 MSPM0G5117 MCU、我们有 MSPM3507 EVM。
由于连接接口的引脚数量有限、MCU 将通过 DS2488 通过单线 UART 与器件通信。
DS2488 是一款简单桥接器件、电桥每侧各有一个专用触点、可实现高达 512kbps 的直通通信、用于电池充电的电力输送、小消息交换以及两个基于微控制器的子系统之间的状态报告。  
是否可以将 UART1_RX 和 UART1_TX 配置为单线 RX/TX 功能?  
我找不到这方面的任何信息。
是否有示例代码可供参考?
下面所示的硬件电路设计是否需要对 MSPM0G5117 侧进行任何调整?

image.png