This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:资源冲突标记在外设类别之间不是双向的

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582201/sysconfig-resource-conflict-marker-is-not-bidirectional-between-peripheral-categories

器件型号:SysConfig


您好:

我在 RESVOLVER 类别中选择了旋转变压器 PWM 输出为 D16、但也使用 D16 的 GPIO 配置有冲突。

GPIO 冲突标记为绿色:

image.png

预期会发生冲突的 GPIO 引脚也用红色 X 进行标记

如果没有它、则很难通过每个其他外设和引脚找到 D16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。

    我注意到、如果我将鼠标悬停在“资源冲突“字样上方、会弹出一个工具提示、然后在工具提示中是指向违规项目的链接: