This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:am2434 Profinet

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571178/am2434-am2434-profinet

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、TI 专家:

    我们计划将 AM2434 的 Profinet 协议用于伺服驱动解决方案。 我想咨询以下问题:

(1)。计划何时为支持 MRPD 功能而采用 AM2434 的 Profinet 解决方案?客户经常使用此功能。

(2)。TI 是否有支持 PROFIdrive 应用层解决方案的计划?

   例如:PROFIdrive 标准电报: 电报 1 /电报 3 /电报 5 /电报 7 /电报 9

      Siemenz 电报: 电报 102 /电报 105/电报 110/电报 111.

(3)。PROFINET 已根据 IEC62443 引入了 PN 安全级别 1-3。 AM243x 的协议栈是否满足这些要求? 如果没有、是否有跟进计划?

   西门子已计划遵守该标准。因此,我们的产品计划也必须符合该标准。

如果可能、请提供具体的实施时间表。

Rasty *** 

 王建宇 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 AM2434 的 Profinet 解决方案计划支持 MRPD 功能时?客户经常使用此功能。

    预计到 2025 年 11 月。  

    . TI 是否有支持 PROFIdrive 应用层解决方案的计划?

    这是路线图的一部分。  

    PROFINET 已根据 IEC62443 引入了 PN 安全级别 1-3。 AM243x 的协议栈是否满足这些要求? 如果没有、是否有跟进计划?

    是的、这是我们路线图的一部分、但我们依靠 Siemens 堆栈支持来实现这一点。 HW Wise AM243 可以根据我们的评估满足 3 类要求。

    如需此类高级特性支持、请联系您的 TI 销售联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢您的答复。

    TI 能否从 Siemens 的协议栈获得对该功能的支持? 您能否说明这一点? 如果 Siemens 没有从外部打开、它是否无法正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议与贵公司的 TI 现场支持团队讨论具体细节。 我们不知道 Siemens 有任何此类计划不开放、早期的安全功能已经合并到 Profinet 社区堆栈中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我有一个问题需要您提供有关 IRT 模式的帮助、如下所示:

     我目前正在  使用 Siemens 的 S7-1500、在 AM2434-LP 硬件平台上使用 ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_12 SDK 测试 Profinet IRT 模式。  

     我在 am2434 Profinet 代码的 pN_app_IOD_cbDataWrite () 中添加了一个以 1 为增量的变量、然后在 TIA Portal 中监测该变量。 但是、我发现了一个异常波形、如下所示:

    结果发现、S7-1500 在一段时间内未接收 AM2434 发送的数据。

     S7-1500 接收到的数据抖动相对较大。

    您是否对 IRT 模式执行了任何测试? 您是否有任何具体的测试说明文档?

    请提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谭宝:

    关于 IRT 测试、我们已运行 PROFINET IRT 一致性测试 (SPIRTA)、所有测试均已通过。  

    我想进一步了解您所观察到的问题。

    • 您是否提到设备发送的 IO 帧无法到达 Siemens PLC?  
      • 根据 TIA 门户中记录的计数器值、差异似乎非常大、17 帧 (16636 - 16619)。 很可能是如果 PLC 未接收到帧、则应中止 AR。 您会观察到这一点吗?
    • 关于抖动问题、您是指接收两个 PPM 帧之间的时间差吗? 目前、增量时间大约为 5uS。
      • 您是否也在 Wireshark 捕获中看到相同的抖动?

    我们将测试 AM243x-LP 的行为并提供更新。

    注意:工业通信 SDK 11.00.00.12 是一个 早期访问包、未在 AM243x-LP 上进行测试。 我们计划在即将发布的版本中于 11 月之前在 AM243x-LP 上正式添加对 PROFINET 的支持。  

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

        感谢您对此问题的答复。 我已经说不出话来了。“

    Tanbao