This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 的 EtherCAT 通信问题

Guru**** 3018040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568345/am2434-ethercat-communication-issue-of-am2434

器件型号:AM2434


工具/软件:

你(们)好  

客户使用 AM2434 报告有关大规模生产项目的一个问题。

我和他们会面,整理了附件中的线索。

请看一下、分享一些想法。

e2e.ti.com/.../Copy-of-Lost-Frame-issue.xlsx

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您提供详细信息。 上面共享的日志片段中的一个小说明:

    在 Node2 中、我看到从第 18803 帧到第 18806 帧前向帧 (WKC = 7) 和返回帧 (WKC = 11)、但在红色框中、它显示为丢失帧。 您能解释一下在这种情况下丢失的帧吗? 客户是否将第 53185 帧(来自节点 1)用作丢失的帧?

    我们正在查看提供的详细信息和可能导致此类问题的参数。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、他们是否可以共享所有 LRW 数据包、而无需过滤从 INIT 到 OP 的转换(即使从正常的设置也可以)? 此外、是否可以从 TI 器件记录错误计数器 0x300 到 0x30F、以及在错误场景中记录错误计数器背后的计数器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、Pratteesh

    我还附加 Wireshark 捕获的 EtherCAT 软件包。

    e2e.ti.com/.../7268.WiresharkLog.zip

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些日志文件由可再生产的软件包和不可重现的软件包组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您的日志。 是的、我们看到可重新生产的软件包中发生了帧丢失、我知道主设备旨在当帧未返回到主设备时停止 EtherCAT 通信。

    此外、是否可以从 TI 器件记录错误计数器 0x300 至 0x30F、以及错误场景中记录错误计数器背后的计数器?

    能够共享错误计数器详细信息。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    n Node2、我看到从第 18803 帧到第 18806 帧前向帧 (WKC = 7) 和返回帧 (WKC = 11)、但在红色框中、它显示为丢失帧。 您能解释一下在这种情况下丢失的帧吗? 客户是否将第 53185 帧(来自节点 1)用作丢失的帧?

    有一个错误的 scrren 射击。

    正确的 思路是您可以在 节点 2(正常情况下)中看到、表明了下行和上行对。 一个下行对一个上行。

    但是对于 Node1、您可以看到 6-11-6、因此之后没有上游、这意味着应该传递给主器件的软件包丢失。  

    节点 1 与节点 2 没有关系、因为我们不能并行测试节点 1 和节点 2。  

    我们只想显示节点 1 和节点 2 的情况。

    节点 1、6 –11-6、错误。 它应该是 6 - 11 - 6 - 11 –11 –11

    node2、是正确的情况。

    有 2 个可能的原因。

    1.从节点 1 到节点 2 的包丢失、因此节点 1 有下游但没有上游、但节点 2 是正确的。

    2.从 Node2 到 Node 的包丢失,因此 Node 2 正常,但 Node 1 丢失上游。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、Pratheesh

    请查看以下错误计数器屏幕截图。

    在以下环境中也会出现此问题。

    目前、​​对于此环境、客户只确认了错误计数器值 0x300 至 0x30F。
    【主器件】-[IO](5 个单元)-[E7B_1]-[E7B_2]-[E7B_3]


    由于上部 PC 无法直接读取寄存器值、因此它们连接了 TwinCAT、以  在问题发生后确认寄存器。 然而、TwinCAT 可以读取并清除错误计数器值、因此结果可能无法反映​​出问题时的实际值。 这仅供参考。

    E7B1

    E7B2

    E7B3

    我还建议他们添加调试代码、以便 在使用调试代码获得寄存器值后提供寄存器值。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    [引述 userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568345/am2434-ethercat-communication-issue-of-am2434/6049026

    节点 1、6 –11-6、错误。 它应该是 6 - 11 - 6 - 11 –11 –11

    node2、是正确的情况。

    [/报价]

    我明白。 感谢您的讲解。

    因此有两个可能的原因。

    是、正确。

    [Main Device]-[IO](5 个单元)-[E7B_1]-[E7B_2]-[E7B_3]

    我的理解是、在这种环境中观察到帧丢失、错误计数器寄存器的捕获基于同样的环境?

    因为上部 PC 无法直接读取寄存器值、因此它们连接了 TwinCAT 以  在问题发生后确认寄存器。 然而、TwinCAT 可以读取并清除错误计数器值、因此结果可能无法反映​​出问题时的实际值。 这仅供参考。

    客户还可以在从 TwinCAT 读取错误寄存器时启用 Wireshark 捕获、以便我们可以从 TwinCAT 查看对错误寄存器的访问并实时观察错误计数器(无需预测 TwinCAT 是否清除这些寄存器)。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    根据我的理解、在这种环境中可以观察到帧丢失、并且错误计数器寄存器捕获基于同一种环境?

    没错。

    因此、根据当前情景、您是否有任何可能导致此问题的想法?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    因此根据当前情形、您是否有任何可能导致此问题的想法?

    我们已经尝试使用上表中提到的 PDO 值从我方重现此问题。 我们怀疑该问题可能与自定义设置中执行的 FMMU 配置有关。 我们尝试了在以下环境中组合 PDO 分配:

    SOEM(主器件)<>ET2000 <>AM243x-LP(RxPDO 286 字节、TxPDO 516 字节)<>AM243x-LP(RxPDO 9 字节、TxPDO 17 字节)<>AM243x-LP(RxPDO 9 字节、TxPDO 17 字节)

    通过这种配置、可以实现 没有发现帧丢失 。 附加日志以供参考: e2e.ti.com/.../SOEM_5F00_Frame_5F00_Loss_5F00_Debug_5F00_v0690_5F00_0530.zip

    客户设置中的错误计数器寄存器将有助于进一步分析问题。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    您是否需要客户 FMMU 配置文件、以便我们将其与 TI 的比较?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您是否需要客户 FMMU 配置文件、以便我们可以将其与 TI 的比较?

    我们复制了上述 xls 文件中提供的 TxPDO/RxPDO 长度。 是的、我们可以比较客户是否有从主器件 (0x600 - 0x67F 和 0x800 到 0x83F) 进行 FMMU/SM 配置寄存器编程的详细信息。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    客户重现问题并转储所需的寄存器、也转储正常情况下的版本。

    軸1OK μ s

    軸2OK μ s

    軸5OK μ s

    軸6OK μ s

    軸1NG μ s

    軸2NG μ s

    軸5NG μ s

    軸6NG μ s

    寄存器 0x300 (CRCErrCntPort0)

    2.

    2.

    2.

    2.

    2.

    2.

    1.

    1.

    寄存器 0x301 (RxErrCntPort0)

    0

    130

    92

    143.

    0

    58

    104.

    70

    寄存器 0x302 (CRCErrCntPort1)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x303 (RxErrCntPort1)

    255

    255

    255

    0

    255

    255

    255

    0

    寄存器 0x304 (CRCErrCntPort2)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x305 (RxErrCntPort2)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x306 (CRCErrCntPort3)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x307 (RxErrCntPort3)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x308(转发的 RX 错误 CounterPort0)

    43

    2.

    0

    0

    41.

    2.

    0

    0

    寄存器 0x309(转发的 RX 错误计数器端口 1)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x30A(转发的 RX 错误 CounterPort2)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x30B(转发的 RX 错误计数器端口 3)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x30C(ECAT 处理单元错误计数器)

    45

    4.

    2.

    2.

    43

    4.

    1.

    1.

    寄存器 0x30D(PDI 错误计数器)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x30E(PDI 错误代码)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x310(链路丢失计数器端口 0)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x311(链路丢失计数器端口 1)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x312(链路丢失计数器端口 2)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    寄存器 0x313(链路丢失计数器端口 3)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    执行以下操作:

    1.为什么在 OK 和 NG 情况下存在错误计数?

    2、AM243 0X30c 的定义与 Beckoff、的不同是寄存器是否仅存在于 TI ?

    3.我要求客户也获取主控制器 FMMU 配置寄存器。

    4.有什么想法来调试这个?

    有一件事、  

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    我很好奇,我们的处理逻辑和贝克夫逻辑,这两者有什么区别吗?

    根据我的理解、我们根据 ETG 规则对 PRU-ISCCS 进行编程、此规则也由 Beckoff 提出。 它应该是一样的。

    那么为什么拓扑会导致不同的场景呢?

    可能的原因和原因背后的原理图是什么?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    SM 寄存器值(不使用 SM4~SM7)

    軸1(十六进制)

    軸2(十六进制)

    軸5(十六进制)

    軸6(十六进制)

    寄存器 0x800~寄存器 0x803

    SM0
    物理起始地址
    长度中

    1001000

    1001000

    1001000

    1001000

    寄存器 0x804~寄存器 0x807

    SM0
    控制寄存器
    状态寄存器
    激活
    PDI Control(PDI 控制)

    10226

    10226

    10226

    10226

    寄存器 0x808~寄存器 0x80B

    SM1.
    物理起始地址
    长度中

    1001200

    1001200

    1001200

    1001200

    寄存器 0x80C~寄存器 0x80F

    SM1.
    控制寄存器
    状态寄存器
    激活
    PDI Control(PDI 控制)

    10222.

    10222.

    10222.

    10222.

    寄存器 0x810~寄存器 0x813

    SM2.
    物理起始地址
    长度中

    91400

    91400

    91400

    91400

    寄存器 0x814~寄存器 0x817

    SM2.
    控制寄存器
    状态寄存器
    激活
    PDI Control(PDI 控制)

    10164.
    ⇔μ s
    10064

    10164.
    ⇔μ s
    10064

    10164.
    ⇔μ s
    10064

    10164.
    ⇔μ s
    10064

    寄存器 0x818~寄存器 0x81B

    SM3.
    物理起始地址
    长度中

    111600

    111600

    111600

    111600

    寄存器 0x81C~寄存器 0x81F

    SM3.
    控制寄存器
    状态寄存器
    激活
    PDI Control(PDI 控制)

    10020
    ⇔μ s
    10220

    10020
    ⇔μ s
    10220

    10020
    ⇔μ s
    10220

    10020
    ⇔μ s
    10220

     

    不使用 FMMU、(FMMU2~FMMU7)

    軸1(十六进制)

    軸2(十六进制)

    軸5(十六进制)

    軸6(十六进制)

    寄存器 0x600~寄存器 0x603

    FMMU0
    逻辑起始地址

    226

    240

    25A.

    274.

    Reg.0x604~Reg.0x607.

    FMMU0
    长度中
    逻辑开始位
    逻辑停止位

    7000009.

    7000009.

    7000009.

    7000009.

    Reg.0x608~Reg.0x60B

    FMMU0
    物理起始地址
    物理起始位
    参数

    2001400

    2001400

    2001400

    2001400

    寄存器 0x60C~寄存器 0x60F

    FMMU0
    激活
    保留

    1.

    1.

    1.

    1.

    寄存器 0x610~寄存器 0x613

    FMMU1
    逻辑起始地址

    22f

    249.

    263.

    27d.

    Reg.0x614~Reg.0x617

    FMMU1
    长度中
    逻辑开始位
    逻辑停止位

    7000011.

    7000011.

    7000011.

    7000011.

    寄存器 0x618~寄存器 0x61B

    FMMU1
    物理起始地址
    物理起始位
    参数

    1001600

    1001600

    1001600

    1001600

    寄存器 0x61C~寄存器 0x61F

    FMMU1
    激活
    保留

    1.

    1.

    1.

    1.

     

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新关于控制器的一件事:

    此问题只能在特定 CNC 控制器上重现,如果选择 Beckoff 或 Omron ,则无法重现。  

    现在有几个疑问可以分析:

    (1) 寄存器 0x303 在正常和异常条件下有一个非常可疑的值 255。 除非这是一个 8 位寄存器、否则这不是正常值。

    (2) AM2434 上正常情况和异常情况下的寄存器值没有明显差异。

    (3) 正常和异常情况下都有相当多的错误。

    (4) 在何种情况下、ESC 会停止转发数据? 即使存在 CRC 错误、也应该转发数据吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您提供详细信息。

    [引用 userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568345/am2434-ethercat-communication-issue-of-am2434/6079096 ](1) 寄存器 0x303 在正常和异常条件下的值均为 255。 除非是 8 位寄存器、否则这不是正常值。

    错误计数器寄存器详细信息可在以下位置找到: TI EtherCAT 子器件控制器寄存器列表。   RX Error 在该问题中似乎发挥了关键作用。

    [引述 userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568345/am2434-ethercat-communication-issue-of-am2434/6079096 ](2) AM2434 上的正常情况和异常情况之间的寄存器值没有明显差异。

    由于 RX_ERR 在这些情况下似乎发挥着关键作用、因此获取 PHY 寄存器值也将显著帮助我们了解 PHY 的行为。

    (3) 在正常和异常情况下都有相当多的错误。

    没错。

    (4) 在什么情况下 ESC 会停止转发数据? 即使存在 CRC 错误、也是否应转发数据?

    我无法想到 ESC 会在运行时不转发帧(此时 EtherCAT 网络已成功初始化)的情况。 即使 ESC 控件在处理任何数据报时卡住、也会在网络中观察到格式错误的数据包、因为帧头会转发到下一个节点。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    客户在这里有任何回应吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ashwani

    日本客户正在通过另一个 E2E 与 TI 讨论。 挂起这个。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    那么、您需要此线程保持打开还是关闭它以避免重复?

    此致、
    Aaron