This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:MCAN 使用 CANFD 和传统 CAN 时的错误帧

Guru**** 3021460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575758/am2634-error-frame-while-mcan-work-with-canfd-and-classic-can

器件型号:AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家

客户将具有 3 个节点连接的 CAN 系统设置为:一个 CAN 框设置为 CAN FD、第二个 CAN 框设置为经典 CAN、以及 AM2634 MCAN0 设置为 CAN FD 中的某些通道、其中某些通道采用经典 CAN。

3 个节点之间的通信效果良好、而 AM2634 仅发送/接收 CAN FD 消息或仅发送/接收传统 CAN 消息。  但是、在启用 AM2634 发送/接收 CAN FD 和传统 CAN 后、将发生许多错误帧。

客户还测试 F280039 以替换 CAN 总线中的 AM2634、即使 F280039 同时发送/接收 CAN FD 和传统 CAN、通信也能正常工作。

我们仔细检查 F280039 和 AM2634 之间的 MCAN 所有寄存器设置、除了 F280039 MCAN 时钟设置为 40Mhz /(7+1) 和 AM2634 MCAN 时钟设置为 80Mhz /(15+1) 之外、几乎有相同的设置。

如果 F280039 和 AM2634 MCAN 模块之间的任何其他差异可能仅在 AM2634 中发生错误帧、我们是否会得到建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否提供有关“启用 AM2634 同时发送/接收 CAN FD 和经典 CAN“更改内容的更多信息?
    考虑到硬件设置在特定模式下按预期运行、硬件设置似乎是正确的。

    CAN-FD 在同一 CAN 总线上支持常规 CAN 消息、因此仅在配置 MCAN_TX(收发器)块时才应应用对 CAN-FD 与非 CAN-FD 的控制。

    您能否提供适用于 F280039x 器件(按预期工作)的类似代码/配置以及 AM2634 代码/配置?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要启用 AM2634 发送/接收 CAN FD 和传统 CAN、意味着一些通道将消息配置为 CAN FD 帧、而一些其他通道将消息配置为传统 CAN 帧、这两种类型都在 CAN 总线中启用收发器。

    下面是 AM2634 中的配置代码和寄存器值、您能帮助检查是否需要优化?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    很难查看屏幕截图中的代码、是否可以使用如下所示的“插入“函数将文本复制并粘贴到块中?

    您是否也能以寄存器转储的形式提供上述相同内容?

    如果说某些通道配置为 CAN-FD、而其他通道保持配置为 CAN、则每个 MCAN IP 支持单个通道、每个通道应该具有一个关联的 MCAN 收发器。 您能否提供测试设置的方框图、以便更好地了解各种 MCAN 通道如何连接到 CAN 总线?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    客户公司计算机无法发送文本文件、因此只能捕获图片以显示注册表。  

    抱歉、我所说的信道应该是邮箱编号、客户为 CANFD 配置了单独的邮箱、或者如下代码所示、这只是代码的一部分、也是我在上面的帖子中附加的完整配置代码。    请帮助验证此用法是否正常?  

    或者、我们是否有示例固件在 AM2634 中配置 CAN FD 和 CAN 类? 我们能否通过这个示例来验证性能

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    感谢您分享您能做的事情。 我不知道这里有一个示例、但我将向 SDK 团队创建一个请求单。

    我有几个后续问题可以帮助调试问题。

    对于 CAN-FD 功能、仲裁比特率和数据比特率是否相同? 如果没有、它们是什么?

    CAN 功能期间的数据比特率是多少?

    您能否共享适用于 F280039x 器件的等距代码?

    在测试期间、接收器功能是否继续按预期工作? (其他器件可以发送 CAN 或 CAN-FD 消息、而 AM2634 会正确接收这些消息?)

    协议切换的顺序很重要吗? 即、它是在正常 CAN 模式下启动时工作、然后在切换到 CAN-FD 模式时失败、还是在以 CAN-FD 模式启动时工作、然后在切换到 CAN 模式时失败?

    设备能否切换回原始模式并恢复正确的传输?

    感谢您提供更多信息。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    请检查 AM2634 比特率设置、如下面的捕获所示、F280039 几乎是相同的设置。 唯一的区别是标称比特率的预分频器值在 AM2634 上为 15、在 F280039 上为 7、数据比特率的预分频器在 AM2634 上为 1、在 F280039 上为 0。   

    请检查 F280039 的代码配置。    

    FD 和 Claasis 帧按照独立顺序在 CAN 总线中发送、无需开关逻辑。 基本上、传统帧按固定周期发送、FD 帧根据操作以更高的频率发送。 FD 和 Classic 帧都可以继续发送和接收、有时会报告错误帧。 AM2634 将报告很高的频率误差、而 280039 几乎不报告错误。  

    客户想再次确认 AM2634 和 F280039 的 MCAN 模块是否完全相同、因为他们已经制造了 60 组产品并计划在下周发布给汽车 OEM、因此迫切需要在下周前确认 AM2634 是否需要任何不同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、AM2634 和 F280039 的基本内核 MCAN IP 是相同的 Bosch IP、底层数据/寄存器结构和相关配置参数没有区别。

    他们是否可以在正常运行期间和故障/错误帧操作期间探测 CAN_[H:L]和 MCAN_[TX:RX]信号?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    我们能否基于 AM2634 在差分邮箱中为 FD 和 Classic CAN 设置一个示例、以验证它是否可以正常工作、而没有错误帧? 可能不需要太多时间、因为我们已经有单独的示例、只需将其合并到一个 MCAN 项目中、波特率的 配置可以与客户设置相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    本周我要检查经典 CAN 示例的带宽有限、但我已验证 CAN-FD 是否按预期工作、而不会生成错误帧。 用于两个 MCAN 通道的 CAN TRX IC 相同、即每个通道都有一个指定的收发器。  

    您能否配置第二个 MCAN IP 来运行 CAN-FD 模式并将当前的 MCAN IP 专用于使用传统 CAN、而不是在单个 MCAN IP 上在传统 CAN 和 CAN-FD 之间进行切换?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    是的、两个 MCAN 通道使用相同的 CAN TRX IC、客户配置第二个 MCAN IP 是面临挑战、因为硬件已经固定、板中只有一个 CAN TRX IC 连接一个 MCAN IP、因此 CAN-FD 和传统 CAN 帧必须由一个 MCAN IP 使用。  

    我们针对错误帧时刻捕获如下波形、双通道信号在 TRX IC 中为 CAN 总线、红色信号在 AM2634 上为 CAN TX 引脚。 如果有任何问题、请帮助查看?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 乍一看、没有什么明显的迹象。 用于确定使用经典 CAN 还是 CAN-FD 的软件控制是什么? 发生该切换时、应用程序是否会注意重置和重新配置整个 MCAN IP 以实现交替运行模式?  

    本质上、需要显式调用 MCAN_Config 和 MCAN_Init 函数、以执行每种工作模式(传统 CAN、CAN-FD)、以及在更改配置寄存器时遵守将 MCAN IP 置于软件初始化模式的要求。

    您能否确认在发生切换时用于执行切换和初始化/重新初始化步骤的机制?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我刚才想到的另一点是、由于器件之间的 MCAN IP CLK 不同 (80MHz 与 40MHz)、F280039x 和 AM263x 配置之间的数据时序段和发送器延迟补偿值应该是唯一的。 AM263x MCAN 的 CAN-FD 时序参数值不正确可能会导致这种错误情况。

    您能否通过以下应用手册和相关的 XLS 工具再次检查这些内容:

    https://www.ti.com/lit/an/sprac35/sprac35.pdf

    http://www.ti.com/lit/zip/sprac35

    另一个选项是更新时钟 API 并将 AM263x MCAN 源时钟强制为 40MHz。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    客户软件不会重置或重新配置 MCAN IP、在开始时会将一些邮箱配置为 CAN-FD、将另一个邮箱配置为 CAN-Classic、然后当他们想要发送 CAN-FD 或 CAN-Classic 消息时、只需将消息放入正确的邮箱缓冲区并启动该邮箱。 您可以在上面的帖子中检查配置代码。

    您是否认为 MCAN IP 无法支持客户的当前使用情况、他们必须重置 MCAN IP 并将其重新配置为交替模式? 但是、客户固件可以在 F280039 上运行良好、为什么只会在 AM2634 中出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接中的应用手册和 XLS 工具会查找 ECAN 和 DCAN、它是否也符合 MCAN?  

    客户在 SysConfig 中配置 MCAN 时序段并通过 SysConfig 检查、如果有任何问题、您能否在上面我的文章中查看设置值?  

    更新时钟 API 并将 AM263x MCAN 源时钟强制为 40MHz 是一个好主意、我们也可以这样做、尽管我们没有找到关系 API 函数、您是否知道如何实现?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    是的、在这种情况下、无论底层 CAN IP 如何、时间段计算仍然适用。 将主机 CLK 速度从 40MHz 更改为 80MHz 会使预期的位时序配置发生变化。 此处的 SysConfig 实现尚未对时序参数进行任何验证、仅根据用户输入生成代码。 用户需要确认正确的配置值、但我们确实计划在将来的版本中对此进行改进。

     SOC_rcmSetPeripheralClock() 函数可用于控制 MCANx 源时钟。 有关其他 RCM(复位时钟管理器)控件/功能的更多详细信息、请访问以下链接。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13/docs/api_guide_am263x/group__DRV__SOC__RCM__MODULE.html

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    根据您的建议、我们已尝试在 AM2634 中将 MCAN 时钟修改为 40MHz、并为 AM2634 和 F280039 配置完全相同的位时序参数、但 AM2634 仍将报告错误帧。

    经过更多调试后、我们发现问题可能与 FIFO 的使用有关、 我们执行验证以将以下代码放入 main.c 的循环例程、然后将发生错误帧、导致问题外观、因为调用 WriteMsgRam 以过多的频率填充 FIFO。 无论是通过 CAN FD 还是通过 CAN 经典格式发送、无论在客户板或 AM2634 EVM 板上运行、只要以下代码继续在主循环上运行、就会发生错误帧。

    如果以下代码有任何问题、您可以帮助回顾一下吗? 为什么下面代码中的“if (TxFs.fifoFull == 0)“不阻止 FIFO 填充频率过高? 为什么它会导致错误的烦恼?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    客户可以评估 freeLvl  并确定 FIFO 中是否有可用空间来存储整组 TX 消息、而不仅仅是检查 fifoFull。

    请提供 MSG RAM 和 TX 配置的屏幕截图、以供进一步评估。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    上面的是用于发送的 FIFO 配置。 当我继续调用 MCAN_vTransmit 以发送 CAN 数据时、将发生错误帧。 减少 MCAN_vTransmit 也会减少错误帧数。 为什么发送过多 CAN 数据会导致错误帧?

    /*最大 TX 缓冲区+ TX FIFO(可组合配置)为 32 */
    #define APP_MCAN_TX_BUFF_CNT (0U)//0
    #define APP_MCAN_TX_FIFO_CNT (CANTxMailNO+2)///(0)//(APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT+APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT)//(5U)//5//采用FIFO发送 μ s
    /*可配置的最大 TX 事件 FIFO 为 32 */
    #define APP_MCAN_TX_EVENT_FIFO_CNT (CANTxMailNO+2)

    /*可 采用FIFO 0接收 的最大 RX FIFO 0 为 64 *///μ s
    #define APP_MCAN_FIFO_0_CNT 10//(APP_MCAN_STD_ID_FILTER_CNT+APP_MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT)//(5u)
    /*可以配置的最大 RX FIFO 1 为 64 和
    *内存的其余部分被分配给 RX 缓冲区,再次是最大大小 64 */
    #define APP_MCAN_FIFO_1_CNT (0U)

    静态 void Drv_Mcan MsgRamConfigParams (MCAN_MsgRAMConfigParams * msgRAMConfigParams)
    {
    int32_t 状态;

    MCAN_initMsgRamConfigParams (msgRAMConfigParams);

    /*配置用户所需的 msg ram 参数*/
    msgRAMConfigParams->LSS = MCAN_STD_ID_FILTER_CNT;
    msgRAMConfigParams->LSE = MCAN_EXT_ID_FILTER_CNT;
    msgRAMConfigParams->txBufCnt = APP_MCAN_TX_BUFF_CNT;
    msgRAMConfigParams->txFIFOCnt = APP_MCAN_TX_FIFO_CNT;

    /*选择缓冲器/FIFO 模式*/
    msgRAMConfigParams->txBufMode = MCAN_TX_MEM_TYPE_BUF;
    msgRAMConfigParams->txEventFIFOCnt = APP_MCAN_TX_EVENT_FIFO_CNT;
    msgRAMConfigParams->rxFIFO0Cnt = APP_MCAN_FIFO_0_CNT;
    msgRAMConfigParams->rxFIFO1Cnt = APP_MCAN_FIFO_1_CNT;

    /*选择 FIFO 阻塞模式*/
    msgRAMConfigParams->rxFIFO0OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;
    msgRAMConfigParams->rxFIFO1OpMode = MCAN_RX_FIFO_OPERATION_MODE_BLOCKING;

    STATUS = MCAN_calcMsgRamParamsStartAddr (msgRAMConfigParams);
    DebugP_ASSERT (status == CSL_PASS);

    返回;
    }

    /********************************************************************************************
    **函数名称: MCAN_vTransmit
    *功能描述:发送CAN数据
    *输入:数据缓存
    *输出:ture 成功
    **最后修改: LINJUNSHENG 2024年01月19日
    ****************************************************************************************** /
    uint16_t MCAN_vTransmit (const uint8_t* txdata、uint32_t u32Id、uint8_t u8Len)
    {

    MCAN_TxBufElement txMsg;
    uint16_t i = 0u;
    Uint16_t txMsg_XTD = 0;
    uint16_t txMsg_FDF = 0;
    uint16_t 邮箱= 0;
    /

    for (I = 0;I<CANTxMailNO;I++)
    {
    if (CanTxCfg[i]。msgid = u32Id)
    {
    txMsg_XTD = CanTxCfg[i]。txMsg _XTD;//
    txMsg_FDF = CanTxCfg[i]。txMsg _FDF;
    邮箱= CanTxCfg[i]邮箱;
    休息;
    }
    }

    if (txMsg_XTD == 1) 扩展帧 μ s
    {
    txMsg.id =(uint32_t)(u32Id)&0x1fffffff;//标识符值。
    txMsg.XTD = 1U;// 29 位标准标识符。
    }

    否则标准帧/μ V
    {
    txMsg.id =((uint32_t)(u32Id))<< 18U;//标识符值。
    txMsg.XTD = 0U;// 11 位标准标识符。
    }

    txMsg.RTr = 0U;//发送数据帧。

    txMsg.esI = 0U;// CAN FD 格式的 ESI 位仅取决于错误
    //被动标志。
    txMsg.DLC = u8Len;// CAN + CAN FD:发送帧具有 0-8 个数据字节。
    I IF (txMsg_FDF = 1)//CAN FD 格式
    {
    txMsg brs = 1U;//以比特率发送的 CAN FD 帧
    //切换。
    txMsg.FDF = 1U;//以 CAN FD 格式发送的帧。
    }
    暴露
    {
    txMsg.CAN brs = 0U;//在无比特率的情况下发送 CAN FD 帧
    //切换。
    txMsg.FDF = 0U;//以 CAN 格式发送的帧。
    }
    txMsg.efc = 1U;//存储 Tx 事件。
    txMsg.mm = 0xAAU;//消息标记。

    for (I = 0;I < u8Len;I++)
    {
    txMsg.data[i]= txdata[i]和 0xFF;
    }

    MCAN_TxFIFOStatus TxFS;
    MCAN_getTxFIFOQueStatus (gMcanBaseAddr、&TxFS);

    if (TxFS.fifoFull=0)
    {
    发送采用FIFO μ V
    MCAN_writeMsgRam (gMcanBaseAddr、MCAN_MEM_TYPE_FIFO、TxFS.putIdx、&txMsg);//
    MCAN_txBufAddReq (gMcanBaseAddr、TxFS.putIdx);
    }
    暴露
    {
    返回 0;
    }

    返回 1;

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、Yawei、

    由于我们已经在 Jagadish 和我之间离线跟进,我会将此线程标记为已关闭。 由于这个问题有很多不同的方面、我建议我们创建新的专用 E2E 主题来关注后续问题。

    Terry、为了便于参考、您能否在后续回复中提供客户实施/测试的建议更改及其结果的摘要?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    附件 AM2634 MCAN 示例代码在 CC-EVM 上运行、以   按序列传输 FD 和经典 CAN 封装。  

    具有不同 CAN 盒的客户测试示例代码、并发现以下行为:

    • 条件 1、CAN 盒支持 CAN FD 功能并启用 CAN FD 功能、通信正常以显示 FD 和经典 CAN 封装
    • 条件 2、  CAN 盒支持 CAN FD 功能、但仅启用 CAN 经典功能、CAN 工具无法显示任何封装
    • 条件 3、 CAN 接线盒不支持 CAN FD 功能、CAN 工具将在一段时间内显示错误帧

    在下面的捕获是条件 2(左)与条件 1(右)、您认为行为是否正常、您是否可以帮助验证您这边是否存在相同的行为?

     e2e.ti.com/.../3225.mcan_5F00_external_5F00_read_5F00_write_5F00_am263x_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    很遗憾、我无法访问他们在这里使用的 ZCANPRO 软件工具、并且我找不到任何可靠的文档来查看该工具的功能。

    但是、根据提供的条件、该测试按我的预期运行。

    如果仅启用传统 CAN 功能、则会忽略 CAN-FD 格式的数据包。 我不明白为什么在这种情况下会忽略常规 CAN 消息。 我需要他们使用的有关软件工具和硬件 CAN 盒的更多信息来提供额外分析。

    我通常使用 PCAN-View 软件通过提供的“跟踪“功能来评估 CAN 总线数据、但我始终使用 CAN-FD 硬件配置选项、而不是传统 CAN 配置选项。

    我将检查结果,当使用经典的 CAN 只能让你知道,但这将特定于我的测试环境。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Zackary Fleenor、

    我不明白为什么在这种情况下会忽略常规 CAN 消息。

    我理解这一点、并在 PCAN View 工具上进行了测试。

    在我的测试中,我只收到一条常规 CAN 消息,之后没有常规 CAN 消息。

    我怀疑这是因为在代码中、我们首先传输常规 CAN、然后传输 CAN-FD 消息。

    因此、在成功将第一条常规 CAN 消息发送到另一端后、将为 CAN-FD 消息生成错误帧、因为工具设置为仅接收常规 CAN 消息。 因此、重试后 、可能会导致总线关闭并停止通信。

    也许这就是我们无法接收常规 CAN 消息的原因。

    --
    此致、
    Jagadish。