This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:动态更改 CLK2X_DIV

Guru**** 3018250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582773/mspm0g1519-changing-clk2x_div-on-the-fly

器件型号:MSPM0G1519


你好。

我正在通过 DMA 和 LUT 生成 GPIO 数据模式;所有模式都运行良好。

我想更改将 LUT 输出到 GPIO 所需的时间以减小 LUT 大小(不使用填充)。

我一直在动态更改 CLK2X_DIV、它似乎有效;这可能不是“安全“...我是否需要禁用 PLL?  

由于分频器位于 PLL 的输出端(而不在反馈环路中)、因此我们希望 CLK2X_DIV 更新相应地同步、以避免任何矮脉冲...??????

在 TRM 中找不到有关它的任何内容。

代码为:

gSYSPLLConfig.rDivClk2x=0x0F;//div 16 (20MHz)
DL_SYSCTL_configSYSPLL (&gSYSPLLConfig);
 
执行 DMA
 
gSYSPLLConfig.rDivClk2x=0x03;// div 4 (80MHz)
DL_SYSCTL_configSYSPLL (&gSYSPLLConfig);
 
--
谢谢
 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    系统中是否还有任何其他因素会受到 MCLK 频率的这种变化的影响? 通信外设等

    driverlib 函数  DL_SYSCTL_configSYSPLL (&gSYSPLLConfig);将禁用 syspll、调整所有设置、然后重新启用 syspll 并等待。 如果您的伪代码准确、我不会预见到任何问题。