请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TM4C129ENCPDT
我想知道如何编辑 TI RTOS TivaC 2.16 tcpEcho 示例、从闪存地址 0x00010000 而不是 0x0 执行。
我创建了一个自定义引导加载程序、用于将应用程序从外部闪存加载到内部闪存地址 0x00010000。 我已经使用可使 LED 闪烁的裸机应用程序测试了引导加载程序。 我现在尝试使用相同的功能、但在使用 TI RTOS 工程时遇到问题。