This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:EK-TM4C129EXL TI RTOS 应用程序通过自定义引导加载程序上传

Guru**** 2925090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584340/tm4c129encpdt-ek_tm4c129exl-ti-rtos-application-upload-via-custom-bootloader

器件型号: TM4C129ENCPDT

我想知道如何编辑 TI RTOS TivaC 2.16 tcpEcho 示例、从闪存地址 0x00010000 而不是 0x0 执行。

我创建了一个自定义引导加载程序、用于将应用程序从外部闪存加载到内部闪存地址 0x00010000。 我已经使用可使 LED 闪烁的裸机应用程序测试了引导加载程序。 我现在尝试使用相同的功能、但在使用 TI RTOS 工程时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在努力解决这个问题。 RTOS 是否也需要在引导加载程序中实现;似乎需要考虑很多问题。