This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MCAL 0.2.5:Tresos 生成故障

Guru**** 3009090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584226/mspm0-sdk-mcal-0-2-5-tresos-generation-failure

器件型号: MSPM0-SDK

大家好!

在 Tresos 中进行配置后、客户尝试生成、但插件软件包使用的通用名称 (Gx51x) 与 DaVinci /Tresos 最终需要的特定名称 (G351x) 不匹配。

Tresos 生成器失败、并显示错误:

错误 25-11-05、03:14:31 (11047) 未安装模块“Port_TI_MSPM0G351x"的“的插的插件 — 无法创建模块配置

您能否提供明确的指南、确保针对 MSPM0G351x 衍生器件无缝集成 Port 插件并被 DaVinci Configurator Classic 和 Tresos Studio 正确识别?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正如其他线程中所说、我们只使用 EB Tresos 版本 24.0 验证我们的插件配置、并且没有看到配置和生成任何问题。 我们能否知道您对插件文件夹的哪些更改会导致此问题、以便更好地进行调试?