请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0-SDK
大家好!
在 Tresos 中进行配置后、客户尝试生成、但插件软件包使用的通用名称 (Gx51x) 与 DaVinci /Tresos 最终需要的特定名称 (G351x) 不匹配。
Tresos 生成器失败、并显示错误:
错误 25-11-05、03:14:31 (11047) 未安装模块“Port_TI_MSPM0G351x"的“的插的插件 — 无法创建模块配置
您能否提供明确的指南、确保针对 MSPM0G351x 衍生器件无缝集成 Port 插件并被 DaVinci Configurator Classic 和 Tresos Studio 正确识别?
此致、
François μ s。