This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:开漏引脚使用

Guru**** 3008490 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585218/mspm0l1306-open-drain-pin-usage

器件型号: MSPM0L1306
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

 

为了节省 MSPM0 的功耗、用户希望具有多达 3 个带外部上拉电阻器的开漏输出引脚。

1) 用户可以使用 PA0 和 PA1、其中未连接内部上拉电阻器。 对吗?

2) 但他们仍然需要第 3 个引脚。 软件一致能否将标准驱动 IO 引脚用作开漏输出引脚?

(需要 3.3V。 无需 5V 电压。)

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    1. 是的、这是正确的、开漏引脚没有内部上拉电阻器
    2. 是的、您可以将 SDIO 引脚配置为具有开漏功能。 您可以在 SysConfig 中通过启用来轻松完成此操作  高阻抗 的 数字 IOMUX 特性

    此致、

    Owen