This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:在 L2228 器件中找到 RTCAx IRQ

Guru**** 2917650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584472/mspm0l2228-where-locates-the-rtcax-irq-in-l2228-device

器件型号: MSPM0L2228

您好专家

客户要求他们需要使用 RTCAx IRQ、如数据表中所示、器件可以直接触发 IQR、但根据客户测试、 RTCAx IRQ 包含在 LFSS_IQR 中。

支持需求:您可以分享 LFSS_IQR 中断向量吗?我在 TRM 中似乎找不到它。

image.png

 

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    TRM 中的表 25-6 显示了 LFSS IIDX 寄存器的位字段说明。 这将包括表示 RTC 挂起中断的位。 表 25-8 将显示 RIS 字段。

    此致、
    Brian