This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:[BSL]主机 BSL 进入序列

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584396/mspm0g1106-bsl-host-bsl-entry-sequence

器件型号: MSPM0G1106

您好、

在 SDK 示例的以下快照中、我没有看到主机在将目标的 NRST 引脚置为有效后将其释放回低电平。 这不是必要的吗?

image.png

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 NRST 置为有效 是指将其设置为低电平、而不是高电平。 上述代码用于生成将 GPIO 调用用于 BSL 的序列。  NRST 从低电平设置为高电平会使复位生效、并且必须 在此期间将调用 GPIO 引脚保持为高电平、以便可以进入 BSL。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    那么、为了将目标置于 BSL 模式、我对主机操作(如下所述)的理解是否正确?

    1.将目标的“NRST"引“引脚下拉至低电平。

    2.在“NRST"引“引脚仍被拉至低电平时将“调用 GPIO“引脚置为有效。

    3.将“NRST"引“引脚恢复为高电平。 (此时,目标将已进入 BSL 模式。)

    4.将 “调用 GPIO“引脚恢复为低电平。

    谢谢您、

    李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。

    基本目的是确保在上电后使调用 GPIO 引脚保持为高电平、以便可以进入 BSL。  

    此致、
    彼得