This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:以太网 IP 许可证

Guru**** 3008510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585226/am2434-ethernet-ip-licence

器件型号: AM2434

大家好、我们在 ind_comms_sdk_am243x 中使用 AM243 与 EtherNet/IP 适配器示例。  
我们是需要商业用途许可证、还是可以使用 SDK 中的栈?
给你加油!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是、您可以将 TI 网站上提供的标准 SDK 用于商业用途(请确保为您的产品选择正确的 AM243x 芯片型号 F)。
    如果您需要其他功能或持续维护支持、请联系您的 TI 销售代表以获取更多详细信息。

    为了便于您参考、我提供了以下器件命名约定(有关全面信息,请参阅官方器件数据表)。

    此致、
    Pourya