This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:休眠模式即使处于 VDD3ON 模式、也不会保留 GPIO 状态

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584891/msp432e401y-hibernate-mode-not-retaining-gpio-states-even-if-it-is-in-vdd3on-mode

器件型号: MSP432E401Y

您好:

MSP432E401Y 以 VDD3ON 模式进入休眠模式、但测量 GPIO 时、发现没有保留任何 GPIO 状态。 技术参考手册中明确指出、如果使用 VDD33ON 模式、则应该是这样。 您能帮帮吗? 设计中未使用以太网。 image.png


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步调查、发现只有 GPIO PL6 和 PL7 在进入休眠模式后不能保持其 OLD 状态。 有人可以帮忙吗? 为了使这项工作发挥作用、是否需要采取具体措施?