This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何将值从视图>存储器直接写入闪存

Guru**** 3009100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584637/mspm0g3507-how-to-write-values-directly-to-flash-from-view-memory

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的专家:

我使用 MSPM0G3507、

问:是否可以在“View">"Memory"下“下直接“直接在“在 CCS 中写入?

image.png

我将 mspm0g3507.gel位于中的修改C:\ti\ccs2020\ccs\ccs_base\emulation\gel为设置0x1000~0x1FFF和0x400000~0x41FFF|r|w|AS4。 此外、我已将.cmd 文件设置为 RWX。
是否需要配置任何其他设置?

image.png

image.png

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    您不能 从存储器视图直接写入闪存。 更新此内存的唯一方法是 从文件中导入数据。 但您可以修改已从“Memory"视“视图中分配的 SRAM 存储器。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    请您回复。

    导入失败。 我是否错过了任何设置? 我正在尝试导入以下文件。 ​​刷新屏幕后、这些值也不会改变。 SRAM 值​​可直接更改、也可通过导入更改。

    e2e.ti.com/.../0x1000.txt  e2e.ti.com/.../0x400000.txt

    最好的餐厅
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    在项目->属性->调试->类别:MSPM0 闪存设置中:将擦除方法更改为仅擦除必要的扇区。 同时确保您导入的文件长度可以被 8 整除。

    进行这些调整时、我能够加载您提供的文件。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持。

    我自己确认了这一点。  GEL 和.cmd 的默认设置似乎没有问题。

    此致、
    正常