This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:封装顶部 (ALV) 的机械压力(夹紧力)最大允许值

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581862/am2432-maximum-allowable-value-of-mechanical-pressure-clamping-force-to-the-top-of-package-alv

器件型号: AM2432

您好、

 

我的客户现在正在使用 AM2432BSFFHIALVR 设计自己的电路板、并将使用带有热界面材料 (TIM) 的散热器。

散热器是通过 TIM 施加到 AM2432 封装顶部的钳位力来固定的、因此、它们希望知道 AM2432 ALV 封装的钳位力(机械压力)允许值。

 

您能否告诉他们包装顶部的最大允许压力值?

您是否有散热器和热界面材料设计指南的文档?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    感谢您的查询。

    让我进行内部检查。

    请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。 如果我们能尽快得到答复、将会很有帮助。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    谢谢你。

    明白。 我已经联系了专家。 我会在听到团队成员的意见时更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    请参阅以下我收到的输入

    这包含在我们的 FCBGA 应用手册 (第 52 页)中。 TI 似乎建议每个 BGA 焊球的压差为 0.015 lbf。

     同一节介绍了有关散热器的一些详细信息、但我没有看到任何过于具体的内容。 通常、客户定义了应使用的 TIM 以及散热器的设计、因此我认为我们只能为他们提供相当通用的指导。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。  你的意思是,它只取决于球的数量?  不依赖于封装材料,如金属边缘或塑料模制?

    ALV(带金属)    441 球 x 0.015 磅力= 6.615 磅力

    ALX(塑料模制) 293 焊球 x 0.015 lbf = 4.395 lbf

    它们是正确的吗?

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    谢谢你。

    让我在内部与团队核实并对此进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您与团队核实。 您是否获得了任何更新?

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    感谢您的关注。

    我没有收到任何意见。

    我来跟进并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    请参阅以下更新的指南  

     

    • 0.65mmp/0.8mmp(如 ALV)à 19g/焊球
      • 441/ALV à 441 x 19g = 8379g

     

    • 0.5mmp(与 ALX 类似)à 13g/焊球
      • 293/ALX à 293 x 13G = 3809g

    此致、

    Sreenibasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您与团队核实。

    它似乎比我们以前得到的值大三倍。

    他们要求我们提供文档或 URL、将更新后的指南描述为证据。

    您能否向他们提供文档或 URL?

    谢谢。此致、

    英明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    谢谢你。

    我通过电子邮件收到的。

    我想这不是您需要的 — 请您确认您的要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您分享了相关指南的应用手册。-

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581862/am2432-maximum-allowable-value-of-mechanical-pressure-clamping-force-to-the-top-of-package-alv/6098605

    这包含在我们的 FCBGA 应用手册 (第 52 页)中。 TI 似乎建议每个 BGA 焊球的压差为 0.015 lbf。

     同一节介绍了有关散热器的一些详细信息、但我没有看到任何过于具体的内容。 通常、客户定义了应使用的 TIM 以及散热器的设计、因此我认为我们只能为他们提供相当通用的指导。

    [/报价]

    但该指南已经更新、数值也发生了很大变化。

    没有说明更新指南的文档或网页?

    只有设计人员或测试工程师知道这一点?

    如果更新后的指南正确且可靠、则客户需要证据。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    谢谢你。

    让我在内部就可用性与团队联系。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    谢谢。 好的、我们等待它。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    谢谢你。

    我正在与团队核实。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    很抱歉匆忙请您更新状态。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    感谢您的关注。

    我没有听到团队的声音。

    让我跟进一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    我知道输入基于所执行的仿真、未来这些仿真可能会成为应用手册。

    这些仿真不可共享。

    如果您有一些顾虑、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa.