Other Parts Discussed in Thread: AM2432
器件型号: AM2432
您好、
我的客户现在正在使用 AM2432BSFFHIALVR 设计自己的电路板、并将使用带有热界面材料 (TIM) 的散热器。
散热器是通过 TIM 施加到 AM2432 封装顶部的钳位力来固定的、因此、它们希望知道 AM2432 ALV 封装的钳位力(机械压力)允许值。
您能否告诉他们包装顶部的最大允许压力值?
您是否有散热器和热界面材料设计指南的文档?
谢谢。此致、
英明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
器件型号: AM2432
您好、
我的客户现在正在使用 AM2432BSFFHIALVR 设计自己的电路板、并将使用带有热界面材料 (TIM) 的散热器。
散热器是通过 TIM 施加到 AM2432 封装顶部的钳位力来固定的、因此、它们希望知道 AM2432 ALV 封装的钳位力(机械压力)允许值。
您能否告诉他们包装顶部的最大允许压力值?
您是否有散热器和热界面材料设计指南的文档?
谢谢。此致、
英明
你好 Hideaki
请参阅以下我收到的输入
这包含在我们的 FCBGA 应用手册 (第 52 页)中。 TI 似乎建议每个 BGA 焊球的压差为 0.015 lbf。
同一节介绍了有关散热器的一些详细信息、但我没有看到任何过于具体的内容。 通常、客户定义了应使用的 TIM 以及散热器的设计、因此我认为我们只能为他们提供相当通用的指导。

此致、
Sreenivasa.
您好 Sreenivasa、
您分享了相关指南的应用手册。-
[引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581862/am2432-maximum-allowable-value-of-mechanical-pressure-clamping-force-to-the-top-of-package-alv/6098605这包含在我们的 FCBGA 应用手册 (第 52 页)中。 TI 似乎建议每个 BGA 焊球的压差为 0.015 lbf。
同一节介绍了有关散热器的一些详细信息、但我没有看到任何过于具体的内容。 通常、客户定义了应使用的 TIM 以及散热器的设计、因此我认为我们只能为他们提供相当通用的指导。

但该指南已经更新、数值也发生了很大变化。
没有说明更新指南的文档或网页?
只有设计人员或测试工程师知道这一点?
如果更新后的指南正确且可靠、则客户需要证据。
此致、
英明